This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:我们是否可以拥有符合输入:12V、输出:96V、80mA/通道4通道应用中电流设置的背光驱动器 IC?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696730/tps61197-may-we-have-backlight-driver-ic-that-can-meet-input-12v-output-96v-current-set-in-80ma-ch-4-channel-application

器件型号:TPS61197
主题中讨论的其他器件:TPS61196

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有符合 输入:12V、输出:96V 的背光驱动器 IC,在80mA/通道、4通道 应用中设置电流?

                                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    我们有 TPS61196、每个通道200mA、外部 MOSFET。 请看一下。