This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池检测

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696994/bq25601-battery-detect

器件型号:BQ25601

您好!  

我知道这是其他充电器的一个常见讨论主题、但我看不到 BQ25601有什么具体的(或足够接近)。  

您能否描述 bq25601电池检测/存在的建议过程?  

谢谢、  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    无论 BAT 是否存在、您是否需要 SYS 电压? bq25601具有 隔离 SYS 和 BAT 的电源路径、以便 SYS 能够在没有电池的情况下加电。 这是您需要的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、  

    感谢你的帮助。

    我想知道 bq25601上连接了电池。  

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:

    如果一个电池未连接并且充电被禁用、SYS 被调节为3.68V。 如果未连接电池、则启用了更改、系统电压将在再充电电压和完全充电电压之间波动。 如果充电被禁用并且电池被连接、如果电池电压低于3.68V、SYS 电压保持在3.68V;如果电池电压高于3.68V、SYS 电压将为 VBAT+50mV。 如果充电被启用并且电池被连接、如果电池电压低于3.68V、SYS 电压保持在3.68V;如果电池电压高于3.68V、SYS 电压将接近 VBAT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    幽默... 这真的不是很好。

    是否有可获取 VBAT 和热敏电阻电压的(隐藏)寄存器? 我可以使用 MCU 足够轻松地测量 SYS、但 VBAT (最好)仅连接到 bq25601

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的、Jason。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐与具有内置电池检测功能的25601非常相似的充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:

    我需要了解您希望器件如何执行。 是否希望设备告诉您电池是否存在?