This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:当我使用 bq78350+ bq76920+bq76200来实现我的设计时、放电不会正常运行。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718260/bq78350-discharging-is-not-operatiing-normally-when-i-use-bq78350-bq76920-bq76200-to-implement-my-design

器件型号:BQ78350

我 参考   文档 tidrqy7来设计测量仪表板。

   在我的设计中、我没有使用预充电功能,、我只使用 Q1和 Q5 来控制放电和 充电。

当我 向 PACK+和 PACK-,施加负载时、PACK-的 PACK+输出电压 降至  9V,、而 在 我上路之前电压为20V。

   Q1和 Q5的 VG 波形如下所示。

当我移除  Q1和 Q5时、Q1和 Q5的,Vgs 均为10V。

我找不到电压下降的原因 和    VG 波形的原因。

您能找出导致问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VG 的另一个波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、

    根据您的波形、看起来电荷泵可能会过载。 请查看此应用手册-图5说明了您看到的内容: www.ti.com/.../slua794.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,我发现引脚 VDDCP 和引脚 BAT 之间的电容器是错误的。 现在、我的板工作得很好。

    另一个问题是、我注意到 Protections.OCC.Recovery Threshold 的默认值为-200mA。 为什么默认值为 A

    负值? 这意味着什么? 当电池的放电电流为200mA 时、是否再次启用充电?

    它是否应该是一个小于充电保护电流的值、例如4000mA、一个正值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认建议使用针对阈值的放电电流、以在过流情况消除之前防止循环打开和关闭。 如果这对您的应用更有意义、您可以将阈值更改为充电电流。

    此致、
    Matt