This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:温度范围内的传播延迟漂移与器件间偏移间的关系

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212, LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697314/ucc27212-propagation-delay-drift-over-temp-vs-inter-part-skew

器件型号:UCC27212
主题中讨论的其他器件: LM5107

大家好、

我的客户在他的板上使用多个 UCC27212、他想知道这些器件之间传播延迟的最大区别是什么。 所有器件具有相同的温度、因此温度漂移不应改变器件之间的传播延迟差。

他是否需要计算两个器件之间的20ns 差、或者如果两个器件处于相同的温度下、它们之间的距离是否更近?

如果您对 LM5107有相同的信息、我也需要这些信息。

感谢你能抽出时间!

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您询问 UCC27212的数据(LM5107的数据不可用)。 由于您提到的数据不在数据表中、TI 不保证数据表中没有任何值。  

    查看整个温度范围内的 char 数据、与测试平均值的最大标准偏差为125C、其中平均值的六西格玛分布小于5ns。 由于无法保证该值、因此它是根据经生产测试的传播延迟计算得出的、因此我们对该值非常有信心。

    我希望这个答案可以解答您的问题、因为20ns 不会反映器件间偏移(在相同的工作条件下)、而是传播延迟会跨温度传播、请联系我、我们可以将其脱机、以便我可以帮助回答客户的所有问题。

    谢谢、