This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718729/tps92662-q1-how-to-deal-with-the-unused-pins

器件型号:TPS92662-Q1

我在投影中使用了一个 TPS92662。 MCU 通过 RX、TX 连接到 TPS92662。 有一个备件组 RX/TX、 如何处理备用通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我针对额外 RX/TX 引脚接收到的响应:

    "RX 和 TX 引脚(以及 SYNC 和 CLK 引脚)物理连接在内部。  这些引脚旨在帮助布局单面 PCBA。  未使用的 RX、TX、SYNC 和 CLK 引脚可保持断开状态。"

    此致、