This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:无充电电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719076/bq24072t-no-charging-current

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072

你(们)好

VIN=5V、Vout 正确(电池电压为4.06V、Vout 为4.28V)、但没有充电电流、VTS 为1.05V。

请给我一些建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    几点。
    1) 1)确保您具有 BQ24072T、而不是 bq24072
    2) 2)检查以确保/CE 为低电平
    3) 3)/CHG 的状态是什么?