This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:Qi 充电距离

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697401/bq500212a-qi-charging-distance

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ51003BQ50002A

您好!

我使用了评估板 BQ500212AEVM-550。 我已拆下线圈、并将 线圈替换为具有 TDK 线圈 的 wt1512-22f2-id

https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/wlc_tx_wt151512-22f2-id_en.pdf

为了调节该线圈、我在评估板上使用了3个100nF 和1个68nF (而不是4个100nF)。 我可以使用线圈 WR121210-27M8-ID 为具有 bq51003接收器的器件充电、线圈间距为+/-3mm。

我设计了基于  TIDA-00415参考设计的充电器(具有相同的 tunig 3x 100nF 和1 x 68nF)。 在此设计中、我只能对器件<hen I place both coils on top of each other ( distance =0mm) 进行计时

当我查看  BQ500212AEVM-550上的线圈电压时。 当不存在接收器时、我看到一个大约为12Vpp 的信号。  当我对器件执行相同的测量时、我只看到5Vpp? Vpp 是如何不同的? 我想这是我的范围有限的问题!

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    TIDA-00451是一款半桥线圈驱动器、具有较低的增益。 BQ500212AEVM-550是全桥线圈驱动器、具有更高的电压增益。
    00451的优势在于器件数量更少、成本更低。
    但 bq50002A/511A 系统已经发布、可提供较少的器件数、更低的成本和更高的增益。