This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:使用定制测试板写入黄金映像

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQPRODUCTION, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696414/bq40z60-writing-golden-image-with-custom-testboard

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTIONBQSTUDIOBQ40Z50

我正在研发一款产品、该产品包含的器件多于 BQ40Z60、因此我创建了一个定制测试板、用于测试/编程其他器件并对 BQ 器件进行编程/校准/测试。 我的测试板的校准部分基于 BQProduction 板、工作正常。 现在、我想使用测试板上的另一个微控制器将黄金映像编程到 BQ40Z60中、但我找不到有关该映像的文档。 我看到有一条命令可切换到 ROM 模式、但在执行此命令后该怎么办? 固件是否驻留在位于0x10000处的 SRec 文件中?   

仅写入数据闪存器件是不够的、如 SLUA743中所述、因为我有大量包含较旧固件版本0_13的 BQ40Z60芯片。 在使用我的定制板之前、使用 BQstudio 更新固件需要花费很多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    我们不提供有关 FW 版本制作方式的文档或信息。 但是、如果需要、可以监听总线以查看用于编写和更新 FW 的命令。 很抱歉、由于限制、我没有太多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Batt! 我对 bq40z50重新编程的替代方法也很感兴趣。 客户是否可以参考正确的命令来获得与 slu225、slu219 (适用于 bq803xx 的引导 ROM API)类似的文档? 我们是否可以采用 slu225中描述的相同方法?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我很抱歉,但这一消息尚未公开发布。