This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:BQ24076电池

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697387/bq24076-bq24076-battery

器件型号:BQ24076

大家好、我有几个关于 BQ24076电池充电器的问题。  

1) 1)该芯片可以使用什么电压的电池。 数据表显示 V_bat 为4.4V、但我不确定 V_bat 是对电池电压还是 IC 为电池充电的电压的限制。

2) 2)我可以使用3V CR2032纽扣电池、还是必须具有特定电压?  

3) 3)由于 CR2032电池的电压范围为2.3-3.3V、IC 是否处理充满电和低充电电压?

4) 4)输出电压是多少? 数据表有两个范围:Vout = V_bat 和3.41V。 我不确定实际输出是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1) 1)该芯片可以使用什么电压的电池。 数据表显示 V_bat 为4.4V、但我不确定 V_bat 是对电池电压还是 IC 为电池充电时的电压的限制。--Bill J -- V_bat 是最大电压电池将被充电、具体取决于电池的化学成分。 将电池制造建议与充电器匹配。

    2) 2)我可以使用3V CR2032纽扣电池、还是必须具有特定电压? --Bill J--请参阅电池制造的数据表和建议的充电条件。

    3) 3) IC 是否处理充满电和低充电电压,因为 CR2032电池的电压范围可以是2.3-3.3V?--Bill J.--如果这是建议的范围,则可能不是正确的充电器。

    4) 4)输出电压是多少? 数据表有两个范围:Vout = V_bat 和3.41V。 我不确定实际输出是什么。 --Bill J.--这取决于电池电压,V_bat <3.2V,它将是3.41V,V_bat > 3.2V 将是 V_bat +210mV。

    另请参阅电池管理大学、了解有关电池和电池充电的大量信息。