This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3610:是否打开小正向电流支持?

Guru**** 2581655 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2610, UC3610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696728/uc3610-small-forward-current-support-turn-on

器件型号:UC3610
主题中讨论的其他器件:UC2610

你(们)好  

我对图2有疑问

正向电流 Vs 电压、最小电流为0.001A (1mA)

我的设计是  “”信号  --5k --(二极管阴极)(二极管阳极)--5V “

我想知道

当信号电平为1V 电平时,上拉电流约 为0.4mA。 ?

这意味着二极管导通了吗?

这种情况下,正向电压@25度 ,0.3V 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitri、

    我不知道你的意思。 :-)您能绘制一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、我的解释不正确、因为我添加了一个5k 电阻器、该电阻器会导致正向电流无法满足"所需的电流"  

    图2.

    正向电流 Vs 电压、最小电流为0.001A (1mA)->这是否意味着所需的最小电流?

    我想确保

    当信号电平为1V 电平时,上拉电流约 为0.4mA。 ?

    这意味着二极管导通了吗?

    这种情况下,正向电压@25度 ,0.3V 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitri、

    UC3610不需要最低电流。 数据表图2中的曲线仅始于1mA。 但当然、UC2610也适用于较小的电流。 它就像任何其他常用二极管一样。

    是的、根据(5V - 1V - 0.3V)/5k = 0.74mA、原理图中二极管两端的压降应约为0.3V。 对于小于1mA 的电流、您可以仔细推断图2中的曲线。

    Kai