This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:我们是否具有采用 DCP010505BP 的引脚2引脚器件、但具有3kV 等更高的隔离

Guru**** 2611315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697214/dcp010505b-do-we-have-pin2pin-part-with-dcp010505bp-but-with-higher-isolation-such-as-3kv

器件型号:DCP010505B

降级器、

我们是否具有 DCP010505BP 的 P2P 器件、但具有3KV 等更高的隔离等级?

谢谢、此致、

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文:

    DCP/DCR/DCV 系列在1秒内没有大于1.0KV 的工作隔离  

    有一个 DCH010505SN7隔离式转换器 、在1秒内进行了3.0kV 生产测试。

    Tom