This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:LG Chem INR18650HG2的.chem 文件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718930/bq20z45-r1-chem-file-for-lg-chem-inr18650hg2

器件型号:bq20z45-R1

我正在寻找适合与 LG Chem INR18650HG2搭配使用并与 bq20z45-R1电量监测 IC 兼容的.chem 文件?  我知道这是一个过时的 IC、但我们正在尝试为现有设计寻找一个额外的电池电源。  我已经下载了最新的 bqEASY 软件和电量监测化学更新程序设置、但我没有找到与 LG 化学器件型号完全匹配的文件。  是否有另一个适用于此单元格的.chem 文件?

谢谢、

Nick Medor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道我们是否采用旧格式。 请让我等到下星期一查看并了解情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚把它签出了。 我们没有与此匹配的旧单元格。 您必须运行匹配项并找出匹配项 ID 的最佳匹配项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您深入了解这一点。 当您说运行匹配时、您是否建议我们找到一个具有关联的.chem 文件的类似单元格、然后改用该文件? 您是否对该电池(如阴极化学物质)或您认为可行的化学 ID 有更详细的了解? 我们的数据表没有详细说明电池的实际化学成分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以执行此操作、也可以使用此处提到的步骤来查找您的电池的化学 ID www.ti.com/.../GPCCHEM。

    此单元格的 DS 很稀疏、并且没有太多信息。 我认为、通过选择具有已知化学 ID 的电池、您将获得更好的服务。