This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:布局问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718878/tps23750-layout-questions

器件型号:TPS23750

团队、

您能否详细解释一下数据表中的布局指南"必须在48V 输入电压轨之间以及输入与隔离式转换器输出之间观察到符合 IEC60950等安全标准的间距"? 间距要求到底是什么?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    这是指在初级和次级之间保持隔离(物理间距)。 根据经验、我喜欢使用20V/mil。 其他工程师有自己的"规则"、这将取决于安全工程师进行呼叫。 因此、在我的示例中、对于专为1000-2000V 隔离设计的隔离式电源、可以使用50-100mil 的间距。 因此、对于某些 EVM、您将看到初级和次级组件之间的间距为50-100mil (通常通过查看初级和次级接地层进行视觉区分)。

    此致、
    达尔文