This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:关于规格

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696657/lp8860-q1-about-specification

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

我的客户有问题、请与我合作。

即使 LP 8860中的 IC 未损坏、是否仍有可能无法执行 I2C 通信?
  例如、当内部寄存器的值由于某种原因而变化时、将不接受来自外部的 I2C。 等等

请参阅随附的文件。
当从主机 MCU 切换 GPIO 时、向 SCL/SDA 施加高于 VDDIO 的电压是否存在问题?

e2e.ti.com/.../LP8860.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishimoto-San、

    即使 LP 8860中的 IC 未损坏、是否仍有可能无法执行 I2C 通信?
      例如、当内部寄存器的值由于某种原因而变化时、将不接受来自外部的 I2C。 等等

    答:是的、如果 I2C 通信在噪声或其他原因正确结束之前意外停止或中断、则在输入下一个正确的"启动/停止"条件之前、I2C 将不工作。 此外、I2C I/F 还需要 VDDIO/EN 高电平输入

    请参阅随附的文件。
    当从主机 MCU 切换 GPIO 时、向 SCL/SDA 施加高于 VDDIO 的电压是否存在问题?

    -->高于 VDDIO 的 I/O 信号电压不是一个问题,除非它高于引脚的最大额定电压并满足 VIH/VIL 规范。 相反、 如果 I/O 信号电平低于 VDDIO、这将是一个问题

    希望这对您有所帮助、