This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:TPS40090-Q1

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718566/tps40090-q1-tps40090-q1

器件型号:TPS40090-Q1

此芯片是否具有以下功能:

1.短路保护;

 2.斜坡补偿;

3. 我使用12V 外部内部管理为 IC 供电。 它是否可用于高电压应用(输入电压= 100V; 输出电压= 24V; 输出电压= 3.5KW)? 我是否应增大 BP5电压?

4、 能否将 BP5用于外部5V 电源以驱动逻辑和放大器芯片?  最大的外部驱动电流是多少?

5.我不想压降。 如何连接?

6.我想确认当 Vout=24V 时没有问题、没有 DCR 电流感测共模电压问题。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们将在星期三回复您。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    下面是对您的问题的答复。

    1.短路保护;

    该器件具有 OC 和短路保护。

     2.斜坡补偿;

    该部件具有内部斜率补偿。 对于大多数应用、不需要外部斜率补偿。

    3. 我使用12V 外部内部管理为 IC 供电。 它是否可用于高电压应用(输入电压= 100V; 输出电压= 24V; 输出电压= 3.5KW)? 我是否应增大 BP5电压?

    是的、您可以使用12V 电压为高输入电压应用的 IC 供电。

    4、 能否将 BP5用于外部5V 电源以驱动逻辑和放大器芯片?  最大的外部驱动电流是多少?

    否、不建议这样做。 BP5仅供内部电路使用。

    5.我不想压降。 如何连接?

    如果不需要压降功能、请将压降引脚直接连接到 REF 引脚。

    6.我想确认当 Vout=24V 时没有问题、没有 DCR 电流感测共模电压问题。

    一个问题是电流感测电路。 您的应用中的 VOUT 为24V、但电流感应放大器的输入共模电压(CS 和 CSCN 电压相对于 GND)仅高达4V。

    必须使用电阻分压器 来降低输入共模电压。 如果您仍对该部件感兴趣、我们可以进行更多讨论。

    谢谢