This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:如何针对500kHz 和1.8MHz 之间的开关频率计算 CFB?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697157/tps61193-how-can-cfb-be-calculated-for-switching-frequency-between-500khz-and-1-8mhz

器件型号:TPS61193

 大家好、

 我们的一位客户正在为 TPS61193设计评估电路。

 他们想知道如何在 典型应用中计算 LED 阳极(输出电压)和 FB 端子之间的 CFB、TPS61193数据表(SNVSAF4B)第20页的图20。

 数据表显示"在升压模式下、当在300kHz 至500kHz 范围内运行时、必须在电阻器 R1上放置一个15pF 电容器 CFB (有关3个 LED 灯串的信息、请参阅典型应用)。

在1.8MHz 至2.2MHz 范围内运行时、CFB = 4.7pF。" 第12页。 但 在500kHz~1.8MHz 开关频率情况下、它并未提到 CFB。

 如果客户使用500kHz~1.8MHz 开关频率、如何计算 CFB?

 请告诉我如何在开关频率范围内计算 CFB?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    CFB 没有任何计算工具。 15pF 和4.7pF 来自两种极端情况的设计仿真结果、并非每个 SW 频率的所有情况的最佳值。 这2个值只是适用于各种应用条件的典型值。

    任何中间值都可以在500~1.8MHz 接近任一最终值时尝试。

    例如、可以在1MHz 下尝试 CFB = 10pF。

    CFB 值将影响直流/直流补偿环路、但无法轻松估算影响。 最好的方法是测量补偿环路的相位裕度。

    谢谢、