This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流解决方案

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719034/acdc-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28700PMP8757

你好

      我们是否有满足以下客户要求的解决方案? 谢谢你。  

       

交流/直流

--隔离器/非隔离器

-输入:90V 至265V (交流)

输出:5V/0.6A (直流)

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 TI。 交流/直流反激式转换器应该能够满足您的电源要求。 PMP8757是您可能感兴趣的参考设计。 这是使用 UCC28700时最大90Vac - 264Vac 至5V 输出@ 1A。

    此致、

    本·洛夫