This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441 + BQ24075共用1个 NTC

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697055/bq27441-g1-bq27441-bq24075-share-1-ntc

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24075

尊敬的先生/女士

我的客户希望在其系统中使用1个 NTC。 你请给我建议吗?

BQ27411 NTC 线、 BQ27441 GPOUT 是否连接到 BQ24075 TS 引脚? 还可以吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    不、我不建议让两个器件共享一个 NTC。 您可以使用监测计的内部温度传感器、然后将热敏电阻用于充电器。

    或者、当温度范围超出阈值充电范围时、您可以将热敏电阻用于监测计、然后将 bq27411的 gpout 用于控制充电器的 CE 引脚。

    谢谢

    Onyx