This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PGOOD 在缓慢斜坡输入电压下保持低电平

Guru**** 2610795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697005/tps65217-pgood-stays-low-with-slow-ramp-input-voltage

器件型号:TPS65217

大家好、

 

我的一位客户遇到了一个问题、即当他们缓慢增大此器件的输入电压时、PGOOD 信号保持低电平。 即使在电压上升到建议的电平并且所有电源轨输出看起来正常之后、PGOOD 信号仍然保持未置位。 输入电压达到建议电平是否有任何特定的所需速度 、或者您是否希望这与中断标志不同?

即使在电压上升到特定电平并且所有电源轨输出看起来正常之后、PGOOD 信号仍然保持未置位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已将其分配给相关的零件专家。 同时、您能否确认几个要点?

    正在使用哪个版本的 TPS65217? 这对于确定 LS1/LDO3是处于 LS1模式还是 LDO3模式及其对 PGOOD 的相应影响非常重要

    2.当输入电压快速斜升时、PGOOD 的行为是否符合预期?

    3. VIO 存在

    TPS65217处于激活状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在  使用哪个版本的 TPS65217? 这对于确定 LS1/LDO3是处于 LS1模式还是 LDO3模式及其对 PGOOD 的相应影响非常重要

    TPS65217C

    2.当输入电压快速斜升时、PGOOD 的行为是否符合预期?

    是的、没错。

    3. VIO 存在

    我将在今天的测试中与客户确认这一点。

     TPS65217 处于激活状态

    您是说 EN 为高电平吗? 如果是、则启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我相信您的意思是"PWR_EN"很高。 这是 TPS65217上 ENABLE 引脚的全名。 如果发生唤醒事件并且 PWR_EN 引脚在<5s 内处于高电平、则表明器件处于活动状态。

    哪个输入引脚是进入这里的输入电压? AC、USB 或 BAT?

    遗憾的是、数据表中有一条注意事项、警告交流或 USB 上的上升时间过慢

    所有电源轨都可能处于高电平、但 PGOOD 可能一直处于低电平。 此注释并未说明发生的行为,仅需避免上升时间>50ms。 从本质上讲、当违反该时序时、状态图不再适用。