This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:在充电电流降至设置 ITERM 之前终止充电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ27426, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697301/bq24259-terminate-charging-before-the-charge-current-decrease-to-the-set-iterm

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ27426BQ24296

您好!

我的客户使用 BQ24259为一节电池充电、他们设置 ITERM [2-0]= 001、这意味着充电将以256mA 终止。

它们通过我们的监测计 BQ27426监测充电电流、发现当电流约为400mA 时、充电终止。 此外、它们还使用万用表监测电流、还显示充电过程结束时的充电电流约为400mA。

他们测试了几个部分、它们的行为都是一样的。

STAT 引脚未使用、因此我们已检查寄存器日志文件。 在此过程中、不会设置错误状态寄存器位。

当电池正在充电时、寄存器如下所示:

[968.084633][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[0]= 0x46
[968.084958][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[1]=0x1b
[968.085276][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[2]=0x40
[968.085600][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[3]=0x11
[968.085920][bq24296_read_interface、249] Reg [4] bbb=0
[968.086183][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[5]= 0x8a
[968.086454][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[6]= 0xc3
[968.086757][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg [7]= 0x4b
[968.087044][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[8]= 0x64
[968.087331][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[9]= 0x0

当充电过程终止时、寄存器如下所示:

[1010.095734][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[0]= 0x46
[1010.096057][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[1]=0x1b
[1010.096346][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[2]=0x40
[1010.096635][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[3]=0x11
[1010.096926][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg [4] 0xb=0
[1010.097215][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg [5]= 0x8a
[1010.097504][bq24296_read_interface、249] Reg [6]= 0xc3
[1010.097795][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg [7]= 0x4b
[1010.098169][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[8]= 0x74
[1010.098459][bq24296_READ_INTERFACE、249] Reg[9]= 0x0

请您提供有关此问题的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    在我们对此进行调查时、我有几个问题:

    1) 1)您的监测计的采样时间是多少?

    2) 2)您如何使用电流表对此进行测试? 您使用的是实际电池还是双向电源?

    2A)如果您使用电池、您能否尝试改用双向电源并将电压增加大约10mV。 如果您监控此电流并在充电电流变为零时休眠。 我尝试避免电池电压的瞬态变化、使充电器降至终端阈值以下、而用户不会看到这种变化。

    3) 3)最后一个注释可能是电路板上的接地问题影响用于调节和比较器阈值的内部基准。

    此致、  

    Joel H