This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001和 TPS7A91的输出容量规格

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695335/tps7a7001-output-capacity-specification-of-tps7a7001-and-tps7a91

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS7A7001在数据表中具有最大输出容量的规格、但在 TPS7A91中没有。
有什么区别?
如果有任何明显的区别,我想发表意见。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    为了实现和保持稳定性、不同的设计需要不同的补偿。 虽然理论上每个 LDO 都具有最小和最大电容、但我们在保持稳定性的同时、将 TPS7A91与输出端高达1mF 的电容相结合。 由于我们已经通过我们认为具有极高电容的电容实现了稳定性、因此我们没有实际的 TPS7A91输出电容最大值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    感谢你的答复。

    我想检查一个、
    如何判断稳定性的实现?波特图?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    判断应用中 LDO 稳定性的最简单方法是在监控输出电压的同时执行瞬态。 通过观察 LDO 输出对瞬态的响应方式并计算输出上可能发生的任何振铃、您将充分了解 LDO 在特定应用中的稳定性。 以下应用手册将更详细地介绍:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    感谢你的答复。
    从本°手册中可以判断 TPS7A91和其他器件的稳定性大约为 PM = 50 μ A 吗?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    是的、如果您参考 TPS7A91数据表中提供的瞬态曲线、根据应用手册、可以将瞬态条件下的相位插入近似为~50度。 建议您根据特定于应用的瞬态条件执行瞬态分析、以估算应用的相位裕度。

    非常尊重、
    Ryan