This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650:如果 MPPT 设置的电压可能会受到传输线路损耗的影响? 我是否应该考虑输油管效应的损失? 如何抵消它? 非常感谢~

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719064/bq24650-bq24650-if-the-voltage-of-mppt-set-could-be-affected-by-the-loss-of-transmission-line-if-i-should-consider-the-loss-of-transmission-line-effect-how-to-offset-it-many-thanks

器件型号:BQ24650
BQ24650:如果 MPPT 设置的电压可能会受到传输线路损耗的影响? 我是否应该考虑输油管效应的损失? 如何抵消它? 非常感谢~ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    您应该确保 MPPSET 引脚电压高于175mV、否则将不会启用充电器。
    不确定您问的答案是什么? 请提供建议。
    谢谢