This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:使用 IADT 引脚拉低电阻器选择电感器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719000/bq25700a-inductor-select-with-iadpt-pin-pull-low-resister

器件型号:BQ25700A

你(们)好

我的 ODM 客户使用 BQ25700A、开始时使用2.2uH、但他们解决了效率问题、现在改为1.1uH 电感器。

他们想要检查 IADPT 引脚的下拉低电阻是否需要从137K 更改为93K?

在数据表中、没有关于此设置的明确说明、它是否还需要 高精度电阻值?

请提供帮助、非常感谢!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    对于效率问题、您能否尝试更好的 MOSFET 和电感器来改进? 示例:低 RDSon/Qg 和 DCR 组件。

    至于 IADP 电阻值、对于1uH 电感器、请使用93k Ω+/-3k Ω 电阻器。 此外、还请将开关频率编程为1.2MHz。

    谢谢