This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持器件选择:UVLO 为3.6或3.65的 LDO、可与 LiPos 搭配使用。

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A69-Q1, TPS783, LP3470, TPS3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696757/part-selection-support-ldo-with-uvlo-at-3-6-or-3-65-which-can-work-with-lipos

主题中讨论的其他器件:TPS7A69-Q1TPS783LP3470TPS3801

您好!

 

我需要在器件选择方面获得一些帮助。 我需要一个可使用锂聚合物电池(即最大4.2V)的 LDO、此 LDO 具有3.3V 的固定输出和 大约30mA 的电流输出。 棘手的部分(以及我自己无法使用 TI 选择工具找到该器件的原因)是、我需要3.6V 或3.65V 左右的 UVLO 保护、主要是为了保护电池。  但是、由于电池的灌电流可能高达3.7V、因此它应该仍在3.75V 的电压下工作–因此 LDO 也是如此。 我还可以使用软件、但我的设计非常复杂(在信号完整性方面)、PCB 上几乎没有剩余空间。

提前感谢您!

DEN

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:

    我认为双芯片解决方案将更适合您的应用。 如果您将 LDO 与 EN 引脚和电压检测器或监控器(ti.com/svs)配合使用、则可以实现所需的功能。 电压监控器将监控 LDO 的输入、并在输入电压处于适当范围时驱动 EN 使 LDO 导通。

    我们在单个汽车级器件(TPS7A69-Q1)中确实有相同的解决方案;但是、这可能是您的应用所无法满足的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan 的建议! 因此、您没有 TPS7A69这样的器件、但略少一些过压?

    对于您的解决方案、您能否建议将检测器/监控器与您选择的 LDO 进行简单组合? (我知道我很懒,我现在只是在最后期限内溺水...)

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

    对于 LDO、请考虑 TPS783。  您可能更喜欢此器件而不是其他器件的原因是 TPS783的 Ignd 较低。  您可以在 此处找到针对 Ignd 进行优化的参数搜索。

    对于检测器/监控器、请考虑 LP3470。  它具有3.65V 的固定阈值。 TPS3801是可调阈值的替代器件。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、这很有帮助。 我将获取 LP3470器件、因为它固定为我所需的电压。