This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:使用输入电压= 9至15VDC、输出电压= Vcap = 8.0VDC、充电电流= 500mA 的超级电容器充电器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696934/bq24640-using-a-supercap-charger-with-vin-9-to-15vdc-vout-vcap-8-0vdc-icharge-500ma

器件型号:bq24640

您好!

我希望在项目中使用具有以下硬件特性的 IC BQ24640:

VIN = 9.0至15.0VDC

最大输入电流= 700mA

VOUT = 8.0VDC

Icharge = 500mA

超级电容器= 4 x 55F @ 2.7VDC (系列)

BQ24640是否满足我的要求?

当输入电压= 9VDC 时、BQ24640可以将输出电压确保为8.0VDC?

来自电源的最大输入电流为700mA、我无法克服此限制。

您能帮我计算电感器、RSR 和输出电压调节电阻器的值吗?

 

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用以下链接中的工具进行 bq246xx 相关计算。
    www.ti.com/.../sluc175

    对于您的配置、如果您将输出稳压设置为8V、则不会为超级电容器完全充电、因为它是每节电池2.7V、总共为10.8V、并串联4个电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、


    感谢你的答复。

    存在误解、2.7V 是超级电容器的电压。 在我的项目中、每个电容器将充电至高达2.0V、因此 VCAP = 8.0V。 我的问题是、考虑到输入电压为9.0V 至15VDC、我是否可以使用此 IC 满足上述所有要求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您对8V 输出电压的描述、9V 至15V 直流输入应该可以。