This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:-TPS564208电流问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718468/tps564208--tps564208-current-issue

器件型号:TPS564208

大家好、

根据 webench 的建议、我使用 TPS564208电路我使用33.2k 电阻器作为反馈、以获得3.6V 输出电压、输入电压为8.4V、输出电压我实现了3.6V、这符合我的手电筒要求、很好。 输入和输出电容器铝电解质47uf/25V。

我的手电筒正在获取2A 电流、但通过此电路、我无法使用2A 电流操作手电筒、只有高达1A 的电流才能获得、但根据数据表、它提供4A 输出电流。

 我必须更改哪些值才能获得高达4A 的输出电流、有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请上传您的原理图吗? 当问题发生时、请获取 Vout、SW 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neel 先生,

    感谢您访问 reply..please 查找随附的原理图  

    输入电压:7.4 ~8.4V

    输出电压3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可能的原因是您需要使用陶瓷电容器作为 Cout。 如果使用电解电容器、ESR 可能很大、从而导致环路响应不稳定。 建议您更改输出电容器并重试。