This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:TPS1HA08-Q1的标称电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697306/tps1ha08-q1-nominal-current-of-tps1ha08-q1

器件型号:TPS1HA08-Q1

您好!

我想将 TPS1HA08-Q1用于车辆空调系统风扇。(大约消耗 70A 直流电流)

我查看了数据表、但没有找到  有关 TPS1HA08-Q1标称负载电流的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 150°C 结温下、TPS1HA08-Q1导通电阻 Ron 最大为20 m Ω。 功率耗散为 Ron x 方形(负载电流)。 70A 时的功耗为98W。 这是一种很大的功率、TPS1HA08-Q1不能用于此应用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    事实上、我将为我的系统使用几个功率 MOSFET。
    但是、我想知道该功率 MOSFET 的标称电流值是多少、我如何计算它呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的最大持续负载电流为12A。 结至环境热电阻约为38C/W 如果环境温度为125C、功耗应小于1W、最大负载电流为7A。