This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电容器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697346/lp5907-output-capacitor

器件型号:LP5907

您好!

LP5907的输出是否可以使用22uF 陶瓷电容器?

数据表中提到、10uF 的 Cout 是建议的最大值。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    LP5907的输出端不能放置22uF 电容器。 为了实现稳定的输出和适当的启动、应该放置在 LP5907输出上的最大电容器为10uF。 您能否将一些输出电容移至 LDO 的输入端? 否则、您能否帮助我了解您的应用、以便我可以建议使用另一个 LDO?

    非常尊重、
    Ryan