This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:IQ 规格

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697158/tps7a05-iq-spec

器件型号:TPS7A05

您好专家、

我的客户希望在其充电盒应用中选择超低 Iq LDO。 TPS7A05似乎是满足其要求的良好解决方案。 请帮助您解释 TPS7A05的 IQ 测试规格? 由于电气表中的信息很少、我想知道此解决方案是否真的适合他们、谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    IQ 是 Ignd 的一个特定情况、在无负载的情况下定义。  与所有线性稳压器一样、接地电流(Ignd)将随负载电流(Iout)的增加而增加。  电气特性表规格在 Iout = 1uA 的三个温度范围内均可得出:TJ = 25 C、Tj =-40 C 至85 C、Tj =-40 C 至125 C

    如您所见、随着温度范围的扩展、最大 Ignd 也会扩展。

    典型特性曲线指示了 Ignd 如何随负载电流变化。

    非常尊重、

    Ryan