This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056EVM-296:10Hz 负载瞬态响应评估<加上 UCC25630-1EVM-291 (IC 为 UCC256302)>

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717269/ucc28056evm-296-10hz-load-transient-response-evaluation-plus-ucc25630-1evm-291-ic-is-ucc256302

器件型号:UCC28056EVM-296

本-圣、

我认为、PFC 输出过压检测电路很可能会运行、PFC 也可能会停止、这是 LLC 输出负载突然变化(0至100%)时 LLC 输出瞬时停止的原因。
作为一种对策、连接到 PFC (UCC 28056 EVM)评估板的 IC 输入端子(ZCD/CS)的电容器 C13 (10pF)被进一步提升为15p 至120pF 的容量、并验证了对策的有效性。

但是、通过增加该电容器的电容、尽管可以确认避免过压保护 OV (这似乎是一种故障)的效果、但在通过调整电容器容量执行启动测试时、电路在该情况下不会启动、 我多次重置输入并执行逐渐升高操作、但它停止了启动。

乍一看、此 IC 似乎已损坏(损坏?) 通常会发生
我们将使用新器件替换该器件并继续测试。 此时、确认 IC 的电源电压(Vcc)和施加到输入端子(ZCD/CS)的电压不超过额定值。

我会向您提出以下问题。

①增大评估板电容器 C13的容量是否会对 IC 造成损坏或应力?
在这种情况下、原因是什么?
②作为输入端子(ZCD / CS)的额定值条件、输入电压额定值不仅为7Vmax、而且还有其他输入条件、以免损坏 IC?
③如果电容器 C13容量的增加出现问题、最高可调节容量的上限是多少?
④如果增加并更改上述 C13容量、需要验证什么评估来确认对正常电路运行的影响程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    1.我不会指望增加 C13会损坏控制器。 R12和 C13构成一个 RC 滤波器、用于馈送 ZCD/CS 引脚。 增大电容只会对高频产生更大的抑制。
    2. ZCD/CS 引脚必须保持在7V 以下以避免损坏 IC。 如果 ZCD/CS 引脚波形出现错误、但不会损坏 IC、则可能会看到意外行为。
    3. RC 滤波器值上没有显式范围。 如果滤波器过于激进、则可能会使 ZCD/CS 引脚波形失真、并导致奇怪的行为。

    您是否看到 PFC 控制器停止开关? 如果您真正达到 OVP2、您会看到 ZCD/CS 引脚波形超过1.125V、并至少停止开关1秒。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我相信此帖子与您在此处的其他帖子有关:e2e.ti.com/.../712744

    如果是、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫