This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试为此部件确定正确的版本和部件号

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696525/trying-to-identify-the-correct-revision-and-part-number-for-this-part

主题中讨论的其他器件:bq20z45-R1

我尝试确定此部件的编号是否正确、BQ20Z45DBTR-R1、部件标记看起来正确。 只需确保基于正确的零件和版本的生产日期代码和零件标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请在下面的工具中输入您要查找的目录器件的标记。
    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记#20Z45看起来是正确的、但我无法使用 bq 前缀进行搜索。 我想我唯一的问题是、如果这些器件不是 BQ20Z45DBTR-R1、而是 BQ20Z45DBTR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我认为 bq20z45和 bq20z45-R1之间的标记是相同的。
    您必须检查 FW 的版本、以确保具有 bq20z45或 bq20z45-R1。
    或者、毫无疑问、您可以直接刷写 bq20z45-R1 FW、因为与 bq20z45相比、这是我们推荐的固件。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FW 不正确、我可以从何处获取刷写所需的正确 FW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您发送的图片中有一件非常奇怪的事情:TI 标识缺失! 我们的所有器件均随附 TI 标识。
    您从哪里获得了它?

    此致、
    David