This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Onsemi LDO 比较

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717652/onsemi-ldo-compare

主题中讨论的其他器件:TLV757PTPS737

你(们)好

我的客户希望找到与 Onsemi NCP706ABMX300TAG 和 NCP186AMX330TAG 进行比较的两个 TI LDO。

我在 Web 和 ESP3中搜索、但不确定哪一个更适合推荐客户。

您能提供一些建议吗?

谢谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    您能否提供有关客户应用程序的其他详细信息? 输入是什么、输出负载条件是什么? 什么是为客户系统供电的 LDO?

    查看这两款竞争对手的器件、我认为 TLV757P 和 TPS737可能是最具可比性的器件。 如果您可以提供有关客户应用的更多详细信息、我们可以查看是否有适合客户应用的器件。

    此致、
    Blake Soileau
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Blake

    感谢您的回复。 ODM 只想查找 P2P 部件、没有提供应用请求的详细信息。

    我只知道一个用于5GHz WiFi AP 3.3V、另一个用于移动基带3.0V。

    感谢您的回复。 我提供了您向客户推荐的器件 PN。

    再次感谢!

    BR

    Bruce