This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 动态控制输出电压

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697238/dynamically-control-output-voltage

你(们)好

您是否有 SEPIC 拓扑参考设计、可通过外部信号实现动态控制输出电压?

我认为满足以下规格的器件是 SEPIC 拓扑。

输入电压:3V-4.2V

输出电压:3V-8.5V

输出电流:1.5A

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论您使用哪种控制器、Vout 始终可以通过 FB 引脚由外部信号动态控制。 通过一个电阻器将控制信号馈入 FB 引脚、而增加控制信号电压电平将降低输出电压。 计算所需的电阻器、方法是将 FB 的节点电压求解为其基准电压。