This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:共振

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715888/tlv62085-resonate

器件型号:TLV62085

降级器、

当降压转换器以 PFM 模式运行时、如果工作频率等于 LC 谐振频率、会发生什么情况?

如何保证 工作频率不会降至 LC 共振频率?

BR

SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SG:

    输出端的 LC 电路不是真正的谐振电路。 当 IC 运行在 PFM 模式时、电感器中没有电流流回流、因此 在 PFM 模式下、在输出端不会看到谐振。、
    如果您希望确保切换频率始终高于谐振频率、我建议添加一个虚拟负载。  

    您的主要顾虑是什么?
    它是什么应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    感谢你的答复。
    我的问题是在谐振频率下发生振荡。 它用于 SSD。