This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0 /遥感处 VOUT 与负载之间的寄生电感和电阻指南

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697250/lp8758-b0-lp8758-b0-guideline-of-parasitic-inductance-and-resistance-from-vout-to-load-at-remote-sense

器件型号:LP8758-B0

您好!

让我来问一下遥感下从 VOUT 到负载的寄生电感和电阻指南。 我提出这一问题是因为客户通过将负载板与导线相连来评估遥感功能、然后在无负载的情况下输出电压振荡。 因此、他们希望了解从现在开始设计测试板所需的 VOUT 到负载的寄生电感和电阻指南。

我可以离线分享电路板连接的实际波形和照片。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    如果您可以分享 e2e 中出现的问题的波形、那将非常有帮助。

    我理解您说输出电压在无负载时振荡、但当客户使用负载板施加负载时会发生什么情况?

    LP8758-B0器件的专家已被分配回答此问题、并将对您作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉、我很难在 E2E 上分享客户的波形、因此我想就私人消息或电子邮件与专家进行讨论。

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

     请遵循以下准则:

    1. 对于 Vout+、使用 FB_B0;对于 Vout-、使用 FB_B1 (而不是 GND)来感测输出、如从数据表复制的下图所示。
    2. 最好将 SENSE 线的导联线长度限制为2英寸;否则、使用扭曲导线会有所帮助。
    3. 使用足够强的导联线(IxR 压降<2mV、即使在峰值电流下也是如此)进行电流输出和 GND 连接。  
    4. 仔细检查 EVM 配置电阻器 J0、J1B、J2B 和 J3B 是否正确焊接(如下面的 PCB 3D 底视图所示)。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

     我还发现我的附加图片在这里显示不正确。 请将客户的波形分享到我的电子邮件:pyi@ti.com;然后我可以分享上面我的帖子消息中提到的图片。  

    谢谢!

    Phil