This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容降压稳压器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696565/cap-step-down-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS650864TPS54A20

您好!

正在寻找 从12V 变为5V 的开关电容降压稳压器。 用于负向和反向器的类型、但需要降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我已将该帖子移至非隔离式直流/直流(PMIC 论坛通常是 TPS650864等多轨器件)、以使其具有更多曝光率。

    为了帮助该团队澄清问题、您是否有目标电流? TPS54A20是否与您正在寻找的产品类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次光临。

    这 用于 MRI、因此我们无法使用电感器。

    此时、我们使用线性、但希望热量更少。

    250mA 电流足够大。