This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697099/tps65910-tps65910

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3356

你(们)好

我们将 TPS65910与 AM3356搭配使用

我的问题是关于 Vbackup。

我们有可充电 ML2430 (100mAh)纽扣电池,

P12中提到了 Vbackup 的串联电阻器,是否必须将其放在 PMIC 和电池之间? 还是 PMIC 的内部电阻?

此致、

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是 PMIC 的内部电阻。

    更容易理解"串联电阻"是否被写为"电池或超级电容器的镇流电阻"。 它只需在5mF 至2000mF 的范围内添加、这与电池或超级电容器在 VBACKUP 的允许范围相同。

    如果在 VBACKUP 上使用标准1-40uF 电容器为 VTC 提供极短的供电时间、则不需要镇流电阻器。 数据表第2页功能方框图中 VBACKUP 处显示的 CBB 是一个40uF 的电解电容器、因为没有显示额外的串联电阻器。

    附加的外部镇流电阻器只是为了限制可能灌入耗尽的超级电容器或电池的电流量、并限制仅当存在备用电池时负载可立即从超级电容器或电池拉出的电流。


    从100mAh 到法拉电流的转换不是直接进行的、但充电至3.6V 的100F 超级电容器大约相当于100mAh、因此您使用的备用电池远远大于2000mF (2F)。 对于此尺寸的电池、不建议串联电阻、但安装1-10欧姆功率电阻器(1206封装)很简单、并且您可以使用几个值(包括0欧姆)测试性能。

    请记住、备用电池充电电流在 TPS65910数据表第19页的第5.12节中的典型规格为500uA、您将需要查看您的电池是否能够在如此小的充电电流下工作。