This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:I2C 至 HDQ 命令和密封命令?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718653/bq27545-g1-i2c-to-hdq-command-and-seal-command

器件型号:BQ27545-G1

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要设计 MP 并校准 BQ27545的设备。 他们想要知道 "I2C 至 HDQ"和"密封"的命令。 请提供建议。 或者在哪里可以找到此类命令手册?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruce
    见下面的答复

    Bq27545 I2C 至 HDQ
    I2C 地址0xAA w 00 0f //Enter ROM mode 命令
    2. I2C 地址0x16 w 00 16 //COMM Select 命令
    I2C 地址0x16 w 04 05 //选择 HDQ8通信
    4. I2C 地址0x16 w 64 1b 00 //写入校验和0x16 + 0x05 = 0x1b 以执行命令
    I2C 地址0x16 w 00 0f //将 ROM 模式退出到 FW 模式
    6. I2C 地址0x16 w 64 0f 00 //写入校验和以执行命令

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    非常感谢您的帮助、您是否还能帮助您建议"密封"命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0x0020。 这是 SEAL 命令。 请检查 TRM、它包含在那里