This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010515DB:DCP010515DB

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP010515DB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189069/dcp010515db-dcp010515db

器件型号:DCP010515DB

我使用 DCP010515DB 从5V 电源轨生成15V 双电源轨。 我的问题与效率计算有关。 在数据表中、空载电流指定为42mA。 对于50%的负载、效率图中的效率约为80%。 在计算输入功率时、对于50%负载、如果我计算引脚= Pout/0.8、或者我需要根据数据表中指定的空载电流(42mA)添加损耗分量。 如果我添加42mA 损耗分量、我将获得70%的有效效率。

负载   50 %
输出电流(IP+IN) 33. mA
VOUT_P 15.5.
空载 42. mA
效率 82. %
输出电压 511.5 兆瓦
引脚效率 623.7805 兆瓦
负载损耗 210 兆瓦
输入电流 124.7561 mA
IIN_LOAD 102.3 mA
IN_DIFF 22.4561. mA
引脚负载 511.5 兆瓦
PIN_nLOAD 210 兆瓦
PIN_TOTAL 721.5 兆瓦
效率 70.89397 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用50%负载下约80%的效率曲线。  您不需要  

    添加空载电流。  

    谢谢