This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:TPS54360B 中的电流感应电阻器和斜率补偿是多少?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54361, TPS54360, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187317/tps54360b-what-is-the-current-sense-resistor-and-slope-compensation-in-tps54360b

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54361TPS54360LM76003

您好、TI 工程师

我想使用 TPS54360B 生成-15V 的负电压、输入电压为24V。

我想像 在降压/升压转换器中一样使用 TPS54360B。

我的问题是:

1) 1) TPS54360B 中的电流感应电阻器是什么?  

在我看来、 RSEN = 1/gm_ps = 1 /(12 A/V)= 1/12欧姆。 是这样吗?

参考: SLVAE22A–2018年7月–2019年3月修订

2) 2)以及斜坡补偿本身是什么? 我在数据表中找不到任何关于它的信息

在以下参考(系列 Excel 工具)中、它显示 Se = 1A/V

我认为自己的单位应该是 V/Sec 或 V/usec

您能给我更好的解释和定义吗?

参考:  

计算工具 、TPS54360和 TPS54361系列设计 Excel 工具(修订版 E)、 SLVC452E.ZIP (245 KB)

3) 3)是否有其他更好的解决方案来创建+24V 输入电压、-15V 输出电压和1A 非隔离式直流/直流转换器?

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于功率级感应电阻、您是正确的。  它将是1/12

    关于校正斜坡斜率、我们需要花一些时间才能找到此信息。

    由于周一的美国假期、我们的回复可能会延迟。

    根据应用手册 SLVAE22A、您可以使用此器件的 EVM 测量校正斜坡。

    此外、请注意 、该器件的产品页面上有一个用于反相稳压器的计算器工具。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们无法找到此类旧器件的斜率补偿值。

    但是、您可以使用上面提到的电子表格工具来设计 IBB。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果用户不知道内部斜率补偿、我们如何确保斜率补偿足以避免 CCM 下的电流模式稳定性问题(占空比> 50%)?  

    TI 是否有可用于反相降压/升压的任何新降压控制器 IC?  24Vin、-15Vout、负载= 1A 最大值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM76003是 TPS54360的理想替代产品

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    但我也没有找到有关 LM76003中斜率补偿的任何信息。 如何保证斜率补偿足以满足用户设计需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查找随附的 LM76003典型数据。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM76003_5F00_loop_5F00_params_5F00_revA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!