This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:TPS25750:TPS25750和充电器 IC 的适当组合、即 BQ25792

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, BQ25790, BQ25713, BQ25731, BQ25720, BQ25730, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181796/bq25792-tps25750-appropriate-combination-of-tps25750-and-charger-ic-i-e-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25790BQ25713BQ25731BQ25720BQ25730BQSTUDIO

你(们)好

我正在设计移动设备的电子产品。

以下是一些事实和要求:

  • 由 SMBus 电池组4S2P 锂离子电池供电(RRC 2054-2)
  • VSYS 上的负载电流高达3A
  • 最大 充电电流3.8A
  • 需要独立解决方案(无软件)
  • 该器件通过 USB-PD 充电器进行充电、最大 100瓦
  • 低待机电流
  • USB-PD 处于双角色模式(灌电流最大 20V/5A 和电源、5V/max

TPS25750与 BQ25792看起来是完美的解决方案。

或者是否有更合适的 TPS25750与其他版本的充电器 IC 组合?

TPS25750 Application Customization Tool 仅列出以下 IC:

  • BQ25790或 BQ25792
  • BQ25713
  • BQ25731

USB-PD 控制器和 SMBus 兼容充电器 IC 是否有任何组合可利用 SMBus 广播 ChargingVoltage ChargingCurrent

欢迎提出任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    理论上、I2C 控制的 TPS25750可与任何充电器配合使用。  上面列出的 I2C 控制型充电器是唯一开发 TPS25750固件的充电器。  如果您可以使用 I2C 控制的充电器、负载电流为3A、充电电流为3.8V、我建议使用 BQ25731而不是 BQ2579x。 BQ25713、BQ25720有一个 SMBus 版本、可以使用。  TPS25750团队必须评论是否可以为 BQ25720等 SMBus 充电器开发 TPS25750固件。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    据我所知、目前没有计划在 GUI 中添加更多 BQ 器件、但客户可以选择配置。 让我联系一位更熟悉 BQ 部件的团队成员、看看选项是什么。 请预计由于有人外出度假会有延误。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    我们仅支持应用程序自定义工具(BQ25790/2、BQ25731和 BQ25713)中列出的 BQ257xx 器件。 根据要求、有一些 BQ257xx 器件可供选择:  

    对于未列出的器件(例如 BQ25720)、我们没有支持 I2C 的固件。  如果不支持的器件具有与支持的器件类似的寄存器和相同的引脚排列、则可能仍然使用它、但可能需要 EC 或其他 IC 器件来设置某些寄存器。 有关 BQ25730支持的更多信息、请参阅此 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015777/tps25750-can-we-use-tps25750-bq25730-for-an-integrated-battery-charging 

    对于集成式 PD+BQ 解决方案、我建议从可用选项中进行选择。 其他 BQ 器件将需要解决方法、例如添加额外的 EC 或监测计。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    n´t 我们无法为大于45W 的电池供电系统使用具有集成 FET 的 BQ25790?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    Raymond 和我主要支持 PD 控制器、因此最好向 BQ 团队提出这个问题。

    根据我的理解、 当 BQ25790超过45W 时、存在热关断问题。

    如果您需要有关此特定问题的更多信息、我建议联系 BQ 团队。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    Chris 回答正确。  BQ25790封装的功耗不能超过45W。  之后、充电器进入热调节并限制输出功率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,到目前为止已经了解了。

    我还有2个问题:

    1.我们是否可以在不直接连接 USB PD 控制器和进行直接配置的情况下使用充电器 IC?

       充电器 IC 的哪些寄存器由 USB-PD 控制器配置?

    2.是否可以将 USB-PD 控制器的5V 电源路径配置为小于3A (即1A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhard、

    [引用 userid="250969" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181796/bq25792-tps25750-appropriate-combination-of-tps25750-and-charger-ic-i-e-bq25792/4479677 #4479677"]

    1.我们是否可以在不直接连接 USB PD 控制器和进行直接配置的情况下使用充电器 IC?

       充电器 IC 的哪些寄存器由 USB-PD 控制器配置?

    [/报价]

    可以进行配置、但由于 BQ25790是一款主机连接器件、因此需要外部 MCU 来配置它。

    有关需要配置的 BQ25790寄存器、请参阅数据表和 EVM 用户指南(测试程序)。 我们有一个 GUI bqStudio、可用于 配置。

    [引用 userid="250969" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181796/bq25792-tps25750-appropriate-combination-of-tps25750-and-charger-ic-i-e-bq25792/4479677 #4479677"]2. 是否可以将 USB-PD 控制器的5V 电源路径配置为小于3A (即1A)?

    这是可能的,但默认合同(在 USC-IF 文档中指定)仍需要为5V3A。 在拉电流和灌电流之间建立5V3A 协议后、您可以降低电流能力。

    此致。