This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:ucc21710-Q1

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186935/ucc21710-q1-ucc21710-q1

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好!  

我们使用 UCC21710来驱动 IGBT、我们想知道、IC 在两种情况下消耗的电流为1。 和2.  没有开关。

开关频率为10kHz。

了解 IC 消耗的电流如何随频率的变化而变化。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruth、

    非开关电流信息是 电气表的一部分、如下所示、

      

    开关电流信息在数据表第13页、14页的图中共享、如图8所示。 IVCCQ 电源电流与输入频率间的关系、如图11所示。 IVDDQ 电源电流与输入频率间的关系

    希望这对您有所帮助

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sasikala、  

    但这里提到的 FS=0Hz .. 它是在切换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anirudh、

    我参考了第13页(图8)和第14页(图11)的图、了解 开关期间的电流测量。 它将帮助您找到 特定开关频率的 IVCCQ 和 IVDDQ。

    您会注意到、IVCCQ 不随开关频率变化、但 IVDDQ 随频率变化。

    谢谢

    Sasi