This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何通过外部输入将电池温度导入电量监测计?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189050/bq27426-how-to-import-battery-temperature-into-fuelgauge-through-external-input

器件型号:BQ27426

大家好、

我们设备电量监测计的 BIN 引脚已接地。

电池温度需要通过 I2C 从外部导入、并且 OpConfig[temps]配置为10b。  此设置是否正确?

 在配置为10b 之后, 通过 Temperature()写入温度(从摄氏转换为0.1k)是否正确?

电流现象:OpConfig [temps]配置为 B10、定期写入电池温度的 K 值、FCC、RM 和 SOC 全部为0。

请告诉我如何通过外部输入将电池温度导入电量监测计?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    是的、配置后、主机必须使用 TRM 第5.2节中指定的 I2C 写入温度(Temperature():0x02和0x03)

    您可以检查 INITCOMP 位以检查监测计是否已完成初始化。 参考 TRM 第2.4.2节 POR 和初始化模式