This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:建议将电源芯片 TPS65131用于符合 EN55032 RE、CE B 类要求。的外设 EMC 电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188977/tps65131-the-power-chip-tps65131-is-recommended-for-peripheral-emc-circuits-that-meet-the-en55032-re-ce-classb-requirements

器件型号:TPS65131

建议将电源芯片 TPS65131用于满足 EN55032 RECE B 类要求的外设 EMC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助推荐 满足 TPS65131 EN55032 RE  CE B 类要求 的外围 EMC 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    很抱歉、我们没有此类电路的参考设计。

    BR

    Patrick