大家好、我正在尝试使用 simplis 中的 UCC28780 (GaN)仿真文件进行交流仿真、但仿真在收敛时始终失败。 是否可以在 simplis 中执行交流分析?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ulrich、
感谢您的回复。
这是我的仿真文件、我移除了 π 型滤波器并将负载更改为电阻器。 e2e.ti.com/.../28780.rar
您好、Yang、
感谢您提供该文件。
您的实施存在许多问题、但我稍后将列出这些问题。
目前、我 一直在尝试对 TI 的标准 UCC28780仿真文件运行交流分析、但没有成功。
如果没有成功的 POP 运行、交流分析就无法运行、而且我还无法实现这一点。 我还在处理这个问题。
假设我可以弄清楚如何获得 POP、然后是 AC 分析、然后我将回答如何实现 POP、以及您的方法有哪些问题。
此致、
Ulrich
您好、Yang、
以下是我的仿真测试的更新。 我降低了但未消除输出电压中的重复纹波:
2ms/div
它的振幅仅为2.5mV、并在~4.2ms 重复、但在消除它之前、我无法实现 POP、如果没有 POP、那么 Simplis 就无法运行交流分析。 我仍在调查此纹波的来源、但我认为它不是环路不稳定。 我认为有些限值阈值必须远离该限值(或移除该限值)。
仍在进行中。
此致、
Ulrich
您好、Yang、
是的、我打开了弹出进度选项、但它没有帮助。 我认为这个问题已经在 UCC28780模型的某个位置埋没了、需要花费更多的时间来查找和纠正(如果可能)。 不幸的是,经过几天的努力,我不能再花更多的时间来解决这个问题。
我必须承认,在构建当前模型的情况下,无法对该模型进行交流分析(以及 POP),因为它无法达到稳定状态。 在瞬态分析中、必须评估从响应行为到负载和线路阶跃的稳定性。
报
Ulrich