This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:以仿真为单位的交流仿真

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187344/ucc28780-ac-simulation-in-simples

器件型号:UCC28780

大家好、我正在尝试使用 simplis 中的 UCC28780 (GaN)仿真文件进行交流仿真、但仿真在收敛时始终失败。 是否可以在 simplis 中执行交流分析?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的办公室周一关闭、因为美国马丁·路德·金(美国马丁·路德·金)、JR 假日。 我们将在下周早些时候再次与您讨论您的问题。 此致、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    尽管我自己没有这样做、但我认为应该可以对 UCC28780_Tran (GaN)仿真文件运行交流分析。   
    您能否发布您尝试运行的文件。
    我想在这里尝试一下、看看它是否收敛、如果不收敛、也许我可以找出原因。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回复。

    这是我的仿真文件、我移除了 π 型滤波器并将负载更改为电阻器。   e2e.ti.com/.../28780.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    感谢您提供该文件。  
    您的实施存在许多问题、但我稍后将列出这些问题。  

    目前、我 一直在尝试对 TI 的标准 UCC28780仿真文件运行交流分析、但没有成功。
    如果没有成功的 POP 运行、交流分析就无法运行、而且我还无法实现这一点。  我还在处理这个问题。  

    假设我可以弄清楚如何获得 POP、然后是 AC 分析、然后我将回答如何实现 POP、以及您的方法有哪些问题。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    以下是我的仿真测试的更新。  我降低了但未消除输出电压中的重复纹波:

      2ms/div

    它的振幅仅为2.5mV、并在~4.2ms 重复、但在消除它之前、我无法实现 POP、如果没有 POP、那么 Simplis 就无法运行交流分析。  我仍在调查此纹波的来源、但我认为它不是环路不稳定。  我认为有些限值阈值必须远离该限值(或移除该限值)。  

    仍在进行中。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我也注意到了这种纹波、您是否在高级选项中打开了"输出弹出进度"选项? 波形可能会指示 一些线索、说明是什么导致 PoP 仿真中的收敛失败。

    此致

    杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、  

    是的、我打开了弹出进度选项、但它没有帮助。  我认为这个问题已经在 UCC28780模型的某个位置埋没了、需要花费更多的时间来查找和纠正(如果可能)。  不幸的是,经过几天的努力,我不能再花更多的时间来解决这个问题。  

    我必须承认,在构建当前模型的情况下,无法对该模型进行交流分析(以及 POP),因为它无法达到稳定状态。  在瞬态分析中、必须评估从响应行为到负载和线路阶跃的稳定性。  


    Ulrich