This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:AD-EN 非的电压值

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187283/bq51222-voltages-values-of-ad-en-not

器件型号:BQ51222

各位专家:

我们需要 E3的建议电气特性 (AD-EN 不是)。 具体而言、我们需要 E3产生的值才能导通 P 沟道 MOSFET。 我们看到了绝对最大额定值、但我们需要我在引脚上实际看到的建议工作电压。

希望您能帮助我们。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    AD-EN 非引脚 E3在激活时将拉低。  但该引脚还具有钳位电路、用于限制 AD 和 AD-EN NOT (请参阅 AD_EN-ON)规格之间的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    请帮助分享更多详细信息。  如果我们没有确切的值 、请分享 表示其他电压与(AD-EN NOT)引脚之间关系的公式。

    提前感谢您。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    AD-EN NOT 引脚由 AD 引脚控制。  当 AD 大于3.6V 时、AD-EN 引脚被拉低。  P 沟道 IS MOSFET 栅极上的电压将为适配器输入(AD)至 GND (AD-EN)。   

    AD-EN 引脚具有一个钳位电路、该电路将 MOSFET 栅极上的电压限制为6V、适配器输入(AD 引脚)连接到 AD-EN 引脚。 请参阅 V-AD_EN-ON 规格、另请参阅第8.3.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    再次感谢您。 客户 仍在寻找 适配器未连接时 AD-EN 不能提供的电压。 当 P 沟道 FET 断开时。

    请帮助。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与您联系、我们可以处理这一脱机问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢你。 请检查您的邮件。

    此致、

    Jonathan