This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-BST:EVM 最小输入电压

Guru**** 2769735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5157EVM-BST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188305/lm5157evm-bst-evm-minimum-input-voltage

器件型号:LM5157EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5157

大家好、

我认为 LM5157的最小输入电压为2.9V。

但是 、EVM (LM5157EVM-BST)的最小输入电压为3.0V。

为什么 EVM 中的最小输入电压限制为3.0V?

EVM 是否接受2.9V 输入?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    是的、此器件将在低至2.9V 的电压下工作、并且此 EVM 应该在2.9V 电压下工作。

    我假设3.0V 考虑 LM5157 UVLO 电平和电阻分压器的容差。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan - San、

    感谢您对此进行深入研究。

    EVM 是否支持 修改后的12.5V 至24V/2A 转换?

    如果我问您如何根据上述要求修改 EVM、您是否介意?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、这应该起作用。

    通过使用快速入门计算器进行简单检查、只需更新 UVLO 和 FB 电阻器即可、如下所示:

    您也可以进一步改进和检查您的设计(可在产品页面上找到)

    此致、

     Stefan