This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:将 LED 驱动器用作恒流电池充电器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423, BQ76942, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183153/lm3423-q1-using-led-driver-as-constant-current-battery-charger

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3423BQ76942TPS54560B

大家好、我打算将 LM3423用作电池组的恒流充电器。

我使用数据表降压转换器示例作为设计参考(图42、第59页)。

我移除了 PWM 调光电路、并用"系统"替换了 LED 灯串。

"系统"由电池组(带 BQ76942监视器)和微控制器组成。

"系统"微控制器需要控制 LM3423 EN 引脚。 这将通过控制将下拉 EN 引脚的 NFET 栅极来实现(上图中未显示)。 它还需要 控制几个将连接到 CSH 引脚的其他 NFET、以添加额外的电流设置(上图未显示)。

因此、所有微控制器信号都将控制一些 NFET 的栅极、这些 NFET 的源极以 LM3423接地端为基准。  上图中的"系统"接地以电感器的正极端子(L1)为基准、因此其电压将高于 LM3423接地。

如何可靠地控制 LM3423信号? 我是否需要使用电平转换器 IC 或光耦合器? 将 L1电感器重新定位到"系统"上方是否有助于使"系统"接地以 Q1 NFET 漏极为基准?

如果系统无法灌入 LM3423的电流输出、会发生什么情况? 例如、如果 LM3423的平均拉电流为500mA、但电池组充电路径断开、并且只有微控制器灌电流为10mA、则会有490mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是真正的创新解决方案。 如您所知、LM3423是恒流驱动器。 我的问题是、如何控制 LM3423以使用终止电流进行恒定电压充电。 正如您提到的、如果存在过大的电流、输出电压仍将充电、直到触发 OVP。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我稍微受到了侧向跟踪、因此我很抱歉没有更快地回复。 我不想创新和重塑车轮、但我找不到一个好的解决方案来提供大约5A 的恒定电流和大约30V 的恒定电压。 这是我提出的解决方案,但如果有人已经解决了这个问题,但没有什么创新的解决方案,那么我肯定会更喜欢这个解决方案:)  

    您是否有更适合此应用的备选建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以考虑使用具有外部恒流/电压控制环路的通用转换器/控制器。 例如、TPS54560B+围绕解决方案工作。 只是一个想法。