This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194Q1EVM:输出引脚 C10~2200C13 pF 电路

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8867Q1EVM, TPS61194Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187873/tps61194q1evm-out-pin-c10-c13-2200pf-circuit

器件型号:TPS61194Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LP8867Q1EVM

大家好、

在 TPS61194Q1EVM 或 LP8867Q1EVM 中、我 在 OUT 引脚和升压之间找到了2200pF。

我假设这用于 OUT 引脚短路到升压保护。  

它可以防止 IC  在软短路(即高欧姆电阻)情况下损坏、我对吗?

您能解释一下这个电路的机制吗? (关断时钳制输出引脚电压??)

谢谢、此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    很抱歉因为春节而迟到了。

    我稍后会回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您可以看到这些电容器是50V 电容器、并且靠近 OUT 而不是 Boost。 因此、您的理解基本上是正确的、以保护 OUT 引脚。

    BR、Gracie